This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700-Q1

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518455/lm74700-q1-lm74700-q1

主题中讨论的其他器件:LM74700-Q1

工具/软件:

我的24V 汽车 ECU 中有12V、3A 输出。 我使用降压转换器将24V 降至12V、然后将其馈送到高侧智能 FET、该 FET 与智能 FET 一样具有所有诊断功能。 由于系统为24V、我正在使用3个并联二极管(最大 if=3A)来阻断反向电流、因此24V 电池将对 Bat 短路。 我想知道我是否可以将 LM74700与外部 NMOS 搭配使用、而不是3个二极管。 它将通过二极管解决高功率耗散问题。 我有一个问题、如果输出端出现接地短路、那么使用外部 FET 的 lm74700是否可以截止、或者是否取决于智能 FET 过流截止频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sambit:

    可以使用 LM74700Q1。 如果发生接地短路、LM74700-Q1不会提供任何保护、具体取决于您的高侧智能 FET。

    此致、

    Shiven Dhir