工具/软件:
我已收到 LP5861的样片并将其连接起来。 我通过一个电阻器将 Vsync 连接至低电平、并将其编程为 MODE1。
我将 IPS 连接至低电平、A1 = 3.3V、A0 = 0V。 当我与它通话时、它会响应0x48 - 0x4A (以及0x54-0x57)。
我 将寄存器0x001写入 0x5A (模式1)、然后再写入0x5E (模式3)。
问题:当我回读时、无论我使用哪个 I2C 寄存器地址、我都会收到寄存器0x001的数据0x5A 或0x5E、以我最后写入的数据为准。
I2C 流量看起来良好、频率为100kHz 或400kHz、但事实并非如此。
写入/读取寄存器是否必须为芯片启用? 数据表中并未说明这一点。 在启用输出之前、我想等待所有寄存器都完成编程。
我会继续尝试...