This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:当电压较低时、升压控制器被损坏

Guru**** 2551770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517116/tps61022-boost-controller-gets-destroyed-when-voltage-is-low

器件型号:TPS61022

工具/软件:

您好:

我们目前面临一个问题、即 TPS61022升压转换器输入端有超级电容器。

我们可以看到、如果仍有负载连接到输出端、当电压低于大约2V 时、电压很容易损坏。

我们在数据表中看不到这种行为的任何提示。

我们通过 VCC_5V 网络标签从 USB 为 VBUS 供电、输出端消耗的功率约为2.5W。

元件损坏后 、VIN 通过 TPS61022接地短路。

复制率为100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    您是不是意味着当 VCC_5V 不存在且 TPS61022由超级电容器供电时、当超级电容器电 压低于大约2V 时、TPS61022会损坏?

    当 Vin 从2V 以上降至2V 以下时、您能否测量 Vin 引脚上的电压、在此期间器件会损坏?

    谢谢你。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷,是的! 当 VCC_5V 不再存在且通过超级电容器使用备用电源时、升压转换器会发生故障。

    我们没有时间测量 Vin、但在您回复之前进行了一些进一步的测试。 我们可以看到、当通过 VCC_CAP_OUT 对电容器放电并使用5欧姆的电阻器作为负载时、TPS61022会被损坏。 当我们使用16欧姆时、TPS 可以按照我们的预期工作。

    因此、5W 似乎非常大、~1.6W 可以。

    此致、

    Denis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    通常、当 Vin = 2V 和 Vout = 5V 时、TPS61022可以很好地支持5Ω 负载。

     当您有空时、请帮助测量 Vin 引脚在 Vin 从2V 以上降至2V 以下时的电压、在此期间器件会损坏。

    您能提供布局以供审核吗?

    如果器件损坏、SW 是否也短接至 GND?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    Vin 引脚没有任何异常情况。 SW 引脚未在损坏的器件上短接至 GND。

    您假设如何共享布局文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我刚刚在此 E2E 论坛上向您发送了友好申请。 接受后、我们可以发送附带布局的私人消息。

    此致

    Lei