This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:LM5117

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518456/lm5117-q1-lm5117

器件型号:LM5117-Q1
主题:LM5117中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、我在966KHZ 和160MHz 辐射发射期间在 ECU 中使用 LM5117且具有480KHZ 的开关频率。 当我用近场探头检查时,我得到了发射源是开关节点。 我的电压输入为28V、输出为12V、3A。我尝试通过将高侧 MOSFET 栅极电阻值增加到5-10欧姆范围来降低开关速度、但通过近场探头未观察到任何改善。  3a.您可以在切换 node...in 时推荐此处的缓冲器、为减少辐射提供任何计算表或任何其他方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sambit 你好

    请尝试以下项目。  

    • 使 SW 节点覆铜区更小。  
    • 在低侧 MOSFET 的漏极和源极之间添加 RC 缓冲器。https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBC7 
    • 组装一个与低侧 MOSFET 并联的肖特基二极管
    • 使用尽可能减少引脚引线暴露的屏蔽电感器。 在本示例中、引脚引线隐藏在底部。  
    •  在 SW 节点处找到电感器的"导"(或"条")方向。  

    - EL