This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:CAN EN 引脚电压高于 VIN 电压

Guru**** 2531680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523735/tps7a8300-could-en-pin-voltage-higher-than-vin-voltage

器件型号:TPS7A8300

工具/软件:

亲爱的

我的客户计划在 VIN=1.8V (无偏置)时使用 TPS7A8300、但它们的 EN 逻辑高电平是3.3V、可以吗?

数据表仅指 EN 高电平输入电压范围为1.1V~6.5V、但并未阐明是否需要低于 VIN 或 Vbias。  

您能否帮助确认?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    感谢您的提问。 可以、只要 VEN 处于允许的电压电平范围内、它就可以低于或高于 VIN。

    希望这有所帮助。

    Vahnroy