This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:使用 BQ76930设计8节串联电池包、其中两节串联连接以供使用

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00449, TIDA-01093, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519737/bq76930-design-an-8-series-battery-pack-using-bq76930-with-two-batteries-connected-in-series-for-use

器件型号:BQ76930
Thread 中讨论的其他器件: TIDA-00449TIDA-01093BQ76952

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我想使用 BQ76930设计一个8节磷酸铁锂 BMS、它具有 OV、UV、OT、OC 等保护、 我想串联两个8S 磷酸铁锂电池。  串联使用 BQ76930是否可以满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    对您回复时出现的延迟表示歉意。

    我需要有关您的应用的更多详细信息、您是否尝试将2个 BQ76930与8堆叠在一起以形成16s1p 电池配置?  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我、为25.6V20Ah 电池模块设计一个 BMS、我想使用 MCU+BQ76930 μ H、但两节电池(25.6V20AH)可串联至51.2V20Ah。 我想知道 TIDA-00449是否满足该要求?

    需要串联两个8S 电池模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请注意、在这种情况下 、TIDA-01093将是更好的参考、因为它说明了如何堆叠2个串联的 BQ76930以获得更高电压的系统。

    此外、您还可以查看我们更新的器件 BQ76952、该器件将允许您监测单个芯片中的所有16节电池。  

    此致、  

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢