This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880-Q1:ADC_FAULT 与开关频率间的关系

Guru**** 2370870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522777/ucc5880-q1-adc_fault-vs-switching-frequency

器件型号:UCC5880-Q1

工具/软件:

您好、

我们目前正在研发 UCC5880的逆变器、

我们一直在不同的开关频率下使用它、当我们以40KHz 或更高的频率使用它时、似乎会出现 ADC_FAULT。

我们当前使用的是 ADC_SAMP_MODE = Continuous、因为即使不进行开关、我们也希望获得反馈。

您有任何信息或建议吗?

谢谢你

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    这可能是由于 FIFO 缓冲区填满。 我建议参考 第6.2.4.2节:ADC 设置和采样模式  可能会在数据表中找到。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    感谢您的快速答复、

    该问题似乎确实与 FIFO 缓冲区的填充有关。

    是否有办法清空它或管理此 FIFO、因为我们并不真正关心现在和之后是否遗漏了几条消息?

    此致

    Nicoals  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我认为没有方法可以手动清除 FIFO。

    您可以尝试将 ACT 寄存器中的故障操作更改为无中断操作、并持续清除它或完全屏蔽故障。

    此致、

    Max Verboncoeur