This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB16-Q1:是否可以打开 EN1或 EN2?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB16-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523844/tps2hb16-q1-is-it-acceptable-to-open-the-en1-or-en2

器件型号:TPS2HB16-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS1HB16-Q1

工具/软件:

您好!

如果 未使用单侧输出、是否可以断开 TPS2HB16的 EN1或 EN2引脚?

即使 EN 引脚开路、所有保护功能(例如电池反向连接保护)是否工作?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hojo-San、

    让其中一个 EN 引脚悬空没有问题、因为存在内部下拉电阻、可确保在断开连接时处于低电平状态。  

    所有保护功能也仍将激活。  

    如果您只使用一个通道、也可以使用 TPS1HB16-Q1、因为它具有更好的性价比。

    BR、

    AVA