This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:是否可以使用 TPS65218D0 I2C 接口触发 AM3351的完全断电和加电序列?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524690/tps65218d0-is-it-possible-to-trigger-a-full-power-down-and-power-up-sequence-of-am3351-using-tps65218d0-i2c-interface

器件型号:TPS65218D0

工具/软件:

通过从 AM335x 使用 I2C 接口对 TPS65218D0 PMIC 进行软件控制来启动 AM335x 的完整下电上电可能会很有用。  这种 方法在 TPS65218D0中是否可行?   

我看到按钮输入可以在  TPS65218D0数据表的"RESET"(复位)部分5.4.5中执行此类功能、似乎这样的操作通过 I2C 从 CPU 触发会很有用、但我没有看到这种直接实现、我也没有看到利用现有寄存器组进行触发的明确方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    没有用于使用 I2C 命令启动 TPS65218D0下电上电的专用寄存器设置。
    断电序列触发条件 仅如下:

    如果 SOC 将 POWER_EN 置为无效、则会导致 PMIC 断电、并且在重新置为高电平时、它将再次上电。

    但是、TPS65218D0本身没有内置专用的软件复位/下电上电功能。  

    此致、
    Sarah