This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:执行学习周期时出现问题、可能是错误的 ChemID、电池不在 ChemID 列表中

Guru**** 2394955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524144/bq27427-trouble-executing-learning-cycle-possibly-wrong-chemid-battery-not-in-chemid-list

器件型号:BQ27427
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEM

工具/软件:

我尝试将 BQ27427与肖克利(Funkowa) 18350电池搭配使用。  它要求1100 mA 容量、最大连续放电电流为10A、电压为3.7伏。  它们提供的放电曲线显示启动电压为4.2伏、最终电压为2.8伏。   

我正在使用 bqStudio 软件。  Internal Chemistry 选项卡上的 Chemistry ID 列表中没有看到此电池。  我不知道如何决定什么是类似的化学 ID。

当电池化学成分设置为1202 (我确定是错误的)、标称容量设置为1100 mA h、标称能量设置为4070MWh、最大锥度电流设置为100、终止电压设置为2800 mV、且电池放电至2.85伏时、我启动手动记忆周期。   

1)循环立即跳到"放电"到我连接一个1瓦负载。

2)当电压接近2.75伏时,断开负载以避免损坏电池。

3)学习周期随后跳至第一个"放松"状态(充电前的状态),一个6小时计时器开始。

4)据我所知、bqStudio 现在正在等待设置 RELAX 状态位。

5) 6小时后,过程超时并中止学习循环

-根据我的理解,这可能会发生由于不正确的电池化学选择。  这是真的吗?

-根据我的理解,我可以使用 TI 网站工具从 bqStudio 捕获的数据生成 ChemID 文件,但必须先完成学习循环。  这是真的吗?

-有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是电池制造商提供的放电曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    此问题已分配、并将在可能的情况下予以答复。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    [引述 userid="617590" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524144/bq27427-trouble-executing-learning-cycle-possibly-wrong-chemid-battery-not-in-chemid-list

    我正在使用 bqStudio 软件。  Internal Chemistry 选项卡上的 Chemistry ID 列表中没有看到此电池。  我不知道如何决定什么是类似的化学 ID。

    [/报价]

    -请使用 GPCCHEM 工具选择最适合您当前细胞的 chemID。

    GPCCHEM:  
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan