This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:2S1P 和2S2P 配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z80, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523594/bq40z50-r2-2s1p-and-2s2p-configuration

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他产品: BQ40Z80、BQ40Z50

工具/软件:

对于新工程、我们将按照您的建议使用 BQ40Z50-R2。
一个问题、我们在器件库中找到了 BQ40Z80。 但是、介绍赛道的同事将不会在家里待很长时间。
乍一看、BQ40Z80仅用于串联连接。 在我们的项目中、我们要使用2S1P、即2个 18650串联。 后来,可能的2S2P,但这是纯粹的理论在目前。
我们也可以将 BQ40Z80用于2S1P、但不用于2S2P、对吗? 与 BQ40Z50相比、用于2S1P 的 BQ40Z80是否具有优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hanno、

    您可以增加或减少并联单元格的数量、只需在更新时更新"设计容量"参数即可。 关于 BQ40z80和 BQ40z50的优势、您需要查看技术参考手册和数据表、以便更深入地了解。

    谢谢您、
    Alan