This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:无法为电流超过4A 的电池充电

Guru**** 2628795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25790, BQ25798, BQ25792, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517855/bq25798-not-able-to-charge-battery-beyond-4a

Thread 中讨论的其他器件:BQ25792-01、TPS25750 、USB-PD-CHG-EVM、 BQ25798BQ25792、TPS25751

工具/软件:

我使用 LiFePO4 01尝试以5A 为4节 USB-PD-CHG-EVM 电池充电。

无论电池放电电平、 供电 电流或受电电流选择、应用中的电池充电电压如何、都无法超过4A。

我使用的是 TPS25750 Application Customization Tool。

电源:尝试了60W 和100W 选项

受电方:尝试了60W 和100W 选项

首选电源角色:电源受电方

USB 速度:已尝试无 USB 数据和 USB2选项

Preferred Data Role (首选数据角色):尝试了"no"(否)和主机和设备角色端口(DRP)选项

充电器选择:已选择"BQ25790 or BQ25792"选项-虽然 EVM 具有 BQ25798、但它不在选项中-

电池充电电流: 5A

终止电流:0.4A

预充电电流:0.4A

短接4节电池的跳线。 根据数据表 ILIM_HIZ 引脚说明注释、我还尝试了"将 ILIM_HIZ 短接至 REGN 引脚以设置最大输入电流限制"

什么是我的缺失?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iz、

    您能否提供配置文件?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的答复。 我尝试通过拖放来插入文件。 这似乎发生了,但我看不到附件中的文件。

    请告诉我如何附加文件。

    此致、

    iz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iz:

    通常、您可以通过将 json 文件从文件资源管理器拖动到消息选项卡来插入这些文件。

    还有插入选项。

    您是否有 TI 销售联系人?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我订购并收到了第二个 UB-PD-CHG-EVM -01、以为它可能有问题; 但第二个设备配备了512KB 闪存芯片、而不是256KB。 我现在无法使用 TPS25750应用程序自定义工具 生成的位文件、因为这些文件是针对256KB 闪存生成的、但在512KB 闪存工具中没有选项。  

    我的第一个 EVM 具有256KB 闪存、它进行了接收端协商、我 能够为电池充电、但从未达到5A。

    使用这第二个器件 、我甚至无法协商灌电流功率。 无20V 输入、因此无充电。

    如何从 TPS25750 Application Customization Tool 生成512kB 兼容的"全闪存二进制"文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iz:

    CHG-EVM 已更新、随附 TPS25751、TPS25751是 TPS25750的直接后继产品。 您可以通过查看 PD IC (U4)顶部的标记来确认这一点。 我们正在努力更新文档、以反映新的 IC。

    您需要使用此页面上的 GUI: https://www.ti.com/product/TPS25751

    我建议使用 V1.0.2、并确保在进行配置时选择"TPS25751 "。

    下面是一个基本的 json 文件、您应该可以在该 GUI 中针对 CHG-EVM 使用该文件、以便您开始使用。

    e2e.ti.com/.../CHG_2D00_EVM_5F00_GUIv102.json


    您可能拥有的第一款 CHG-EVM 是 TPSTPS25750。 两个部分(750,751)不使用相同的二进制文件。


    关于充电电流的初始问题:

    提供的 json 配置为使用3节串联电池、充电电流设置为3A 您需要根据所需的设置对其进行更新。

    导致电池无法以4A 电流充电的原因可能有多种、因为有许多限制因素。

    1. 充电电流设置为小于4A 的值 在这种情况下、应将 GUI 中的 Charge Current 字段更新为4A
    2. 您使用的适配器无法提供足够的电源。
      1. 在您的系统中、似乎您在4S 处进行测试、并希望5A 假设电池电压为15V、那么输出功率约为75W
      2. 如果连接的 USB-C PD 适配器不支持>75W、则系统应限制充电。 PD 控制器将协商 PD 合约达到某种功率级别、并将 BQ 编程为不会消耗超过该协商级别的功率。

    如果您有 PD 分析仪、查看协商的 PD 合约会很有用。

    如果使用适配器、应该说明它支持哪些 USB-C PD 合约。 您可以测量 VBUS 电压来查看正在协商的电压。

    此外、对于>3A 的 PD 合同、需要支持>3A 的特定电缆、因此系统可能受到电缆能力的限制。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我一直在使用 此工具:

    首先、我想问:我是否需要 json 文件或位文件来对闪存进行编程? 我使用的工具会生成一个位文件。

    我填写调查问卷、然后 点击"Generate a Full Flash Binary"按钮。 该工具生成一个32kB 位文件、然后我使用 Total Phase Aardwark 工具将该位文件发送到闪存。  

    对于3s 与4s 选择、我在 CONFIG 调查问卷中看不到该选择。 我检查了您建议的新单元格、但也没有看到该单元格选择。 什么是我的缺失?

    我已经验证了 USB C PD 适配器并且电缆能够支持100W、20V/5A。

    谢谢您、

    iz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iz:

    如前所述、CHG-EVM 最近更新了 TPS25751 IC、这是 TPS25750的最新版本。 听起来您有两个 EVM、一个与 TPS25750搭配、另一个与 TPS25751搭配使用。 遗憾的是、您需要新的 GUI 才能使用 TPS25751。

    TPS25750不建议用于新设计、所有新设计都应改用 TPS25751。

    您当前使用的工具适用于 TPS25750。

    您应将 v1.0.2用于具有 TPS25751的 CHG-EVM。 这个 GUI 可以在以下位置找到: https://dev.ti.com/gallery/info/USBPD/USBCPD_GUI/ Application_Customization_Tool

    我是否需要 json 文件或位文件来对闪存进行编程? 我使用的工具会生成一个位文件。

    您需要使用二进制文件对闪存进行编程。

    JSON 可用于保存 GUI 的当前状态、以便您稍后可以使用相同的设置重新打开 GUI。 无法从二进制文件填充 GUI。

    要将我与您共享的 json 加载到 GUI 中、请下载 json、打开 GUI、然后使用"Import Settings"按钮将其导入。

    如果您对 GUI 进行任何更改、则可以使用"Export->Export Settings"按钮保存当前进度、该按钮将提示您输入文件名和位置、以便为当前 GUI 设置的 json 创建文件。 需要完全填写 GUI 调查问卷、才能导出任何文件。

    填写调查问卷 、然后点击"Generate a Full Flash Binary"按钮。 该工具生成一个32kB 位文件、然后我使用 Total Phase Aardwark 工具将该位文件发送到闪存。  [/报价]

    正确的是、在新的 GUI 中、您可以使用"Export->Generate full flash binary"执行相同的操作。  

    对于3s 与4s 的选择、我在配置调查问卷中看不到该选择。 我检查了您建议的新单元格、但也没有看到该单元格选择。 我缺少什么?

    没有专门针对3s/4S 的问题。 我指的是电池充电电压字段(Q10)。 在我与大家共享的 json 中、电池充电电压设置为12V (3s)。 如果要使用4S 进行测试、可能需要更改此值。

    您是否有任何可以读取/写入 I2C 的工具? 当新的 CHG-EVM 正常工作后、我们可能需要执行此操作以继续5A 充电电流调试。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我刚才在我的 EVM 上检查了 U4、那就是 TPS25750。 (我之前提到过512KB 闪存退回了电路板、可能是 TPS25151 -我没有检查)。

    我现在将使用  V1.0.2并为 TPS25750生成一个新的位文件(使用 TPS25750选项)和 会让您知道结果。

    我使用 Aardvark 工具将 I2C 写入闪存、这是否算作您问的调试工具?

    您能帮我忙吗?可以向我发送为 TPS25750制作的2位文件(不是25751):

    1) 100W 拉功率、100W 灌功率、 首选方法:灌功率、无 USB、CHG 电压:14.6V、 5A、Chg Term:400mA、Pre-Chg:400mA

    2) 60W 拉功率、60W 灌功率、其余部分与上述相同。

    我 愿意提供有关参数的建议、尤其是充电电压。  底线是:我需要一个耗尽的4芯磷酸锂离子 Ferro 化学电池上的5A 充电电流。

    谢谢您、

    _Iz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    更新:与新工具生成的新位文件没有区别。 输入(20V)电流似乎一直处于最大3A、表示60W。 充电电流最大为4A。

    当 I 为系统加载 5A 负载时、 PD 无法提供整个5A 电流、如果协商了100W、则应该能够做到这一点。 充电器 IC (BQ25798)会停止充电、并 必须将部分电力从电池转移到负载。 PD 为~4A、电池为~1A。 我认为这对于充电器 IC 来说是正常的功能、但我需要 PD 能够为负载提供5A 电流、当不存在负载时、用5A 电流为电池充电。

    如前所述、我已经使用 PD 测试仪(PassMark PM110)验证了我的 PD 和电缆组、它能够提供20V 5A 电流。

    我知道您在中部时区、我在太平洋、但您认为我们可以在6月2日星期一进行电话聊天吗? 请告诉我。

    谢谢您、

    _Iz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iz:

    我今天无法接听电话。 如果你是免费的,也许周三?

    我刚刚在我的 EVM 上检查了 U4、即 TPS25750。 (我之前提到过带512KB 闪存的退回电路板、这可能是 TPS25151 -我未检查)。

    好的、如前所述、我们不建议在新设计中使用 TPS25750。 不过、它应该能够协商5A 充电。

    我正在使用 Aardvark 工具将 I2C 写入闪存、这是否算作您询问的调试工具?

    我不确定。 您是否能够使用 Aardvark 捕获 I2C 日志? 如果是、或者您有其他可以使用的工具、您能否在 Type-C 源上电和连接时捕获 I2C 流量? 我需要确认 PD 控制器是否正在将正确的值编程到 BQ 器件中。

    稍后我会尝试向您发送二进制文件。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iz、

    仅供参考、我从支持 BQ 器件的团队获得了这些信息。

    由于热问题、CHG-EVM 限制为提供45W 的功率。 在大受电功率下也可能存在类似的问题。 CHG-EVM DS 规定该 EVM 仅用于提供45W 的供电功率和66W 的受电功率、因此它可能无法测试您请求的整个范围。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我将尝试捕获 I2C 日志、但需要时间、因为我需要熟悉该工具。 如果可以、请将我请求的2位文件发送给我、我将测试以查看行为是否不同。

    66W-sink 上的问题 :EVM 是否预计5A 电荷将超过66W、因此 会忽略 寄存器中的5A 值? 或者它是否尝试以5A 开始充电并达到限制状态 之后 便会进入过热保护 ?  我的 EVM 甚至以2A 电流启动几秒钟、然后变为4A、根本不会尝试5A 电流。

    我在 EVM 上放置了一个大风扇、这有助于显著降低 IC 温度、从~70°C 降低到~ 40°C、但仍然无法 充电超过4A。

    问答环节 :我注意到在其中一个寄存器中提到了"输入电流限制"参数。 您能详细说明一下它的实际作用吗?

    谢谢您、

    _Iz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iz、

    遗憾的是、我没有750款旧 EVM 可正常工作。 我手头上只有新的很容易,所以没有机会测试这个二进制文件,但我配置了你要求的设置.

    如果合适、我建议使用 TPS25751进行评估、因为 TPS25750是 NRND、因此您最好保留新的 EVM。

    我的理解是、功率限制(45W 拉功率和66W 灌功率)主要与散热和布局有关、因此电路板可能会在较高功率下短时间工作。

    下面是一个具有45W 拉功率、100W 灌功率以及您提到的设置的 json。

    测试时、能否报告:

    连接适配器时的 VBUS 电压。

    当 Aardvark 连接到 J3时、您是否可以使用 Control Center 软件读取这些 TPS25750寄存器并报告读取的内容?

    • 来自有效合约 RDO (寄存器0x35)的5个字节

    e2e.ti.com/.../TPS25750_5F00_CHGEVM_5F00_100WSink.bin

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    感谢您提供该文件。 我会进行测试并告诉您。 很遗憾、我已经退回了751 EVM、但我必须使用所拥有的产品。

    我将尝试直接读取寄存器、并向您报告。

    我有 3个问题:

    1) TI 是否以原生格式提供 USB-PD-CHG EVM 原理图? 首选 Altium。  这将节省大量的开发时间。

    2) 751 版本是否具有不同大小的闪存? 如果是、我希望它的占用空间与750的 Flash 相同。 只是位文件的大小不同。 是的?

    3)这更像是一个陈述。 TI 不会向 TPS25751广播 USB-CHG-EVM、但令人困惑的是、有2个不同版本的 EVM、它们具有不同尺寸、但 名称相同的闪存 IC。 您指定的配置工具版本也不会公布。 直到您指出、我才知道处理751的版本。

    谢谢克里斯,我会让你知道比特文件的结果很快.

    _Iz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iz:

    1) TI 是否以原生格式提供 USB-PD-CHG EVM 原理图? 首选 Altium。  这将为我节省大量的开发时间。

    让我进行内部检查。 我的团队不直接负责板级配置文件。

    2) 751 版本是否具有不同大小的 Flash? 如果是、我希望它的占用空间与750的 Flash 相同。 只是位文件的大小不同。 是?

    是和否 我们目前建议使用不同的闪存、因为我们认为需要更大的闪存(512与256kb)、但最近做了一些工作、以使 TPS25751补丁捆绑包能够装入256kb 闪存中。 从技术上讲、没有、它没有不同的闪存。 但是、数据表目前仍推荐使用512kb 闪存(这也是更新后的 CHG-EVM 原理图中的值)、因此正式建议使用较大的闪存。 占用空间是相同的。

    3)这更像是一个语句。 TI 不会向 TPS25751广播 USB-CHG-EVM、但令人困惑的是、有2个不同版本的 EVM、它们具有不同尺寸、但 名称相同的闪存 IC。 您指定的配置工具版本也不会公布。 在您指出之前、我不知道处理751的版本。

    正确、更新是最近的、我们正在积极使用所有这些信息更新文档和产品页面。 对这里的困惑表示歉意。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的详细说明。

    我已经测试了您的位文件、得到了相同的结果。 我尚未能按照您的建议读取寄存器。 所需的努力现在不符合我的日程安排、我将在稍后的发展过程中回过头来。

    您的解释足以让我开始拍摄; 您是否有机会以本机形式(即 Altium)查看 EVM 原理图?

    再次感谢您的指导。 在我的开发周期中、如果遇到问题、我希望您继续关注此主题。 "那有什么问题吗?

    此致、

    _Iz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iz:

    让我再次与团队核实 EVM 原理图、我仍然没有完全听到反馈。

    我希望在我的开发周期中随时解答您的问题。 "那就好吗?"

    不可以、您能否提交新的 E2E、但要使用"提问相关问题"按钮? 您也可以指定您与我一起工作。 通常、我们会尽量使线程隔离到特定问题以进行跟踪、同时希望避免使用 E2E 线程进行通用支持。

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iz:

    请参阅随附的 Altium 原理图文件。

    e2e.ti.com/.../CHG_2D00_EVM-Altium-Schem-Files.zip

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我会按照你的建议去做的。

    _Iz