This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:是否有一个 PD IC 可以在检测到 CC 时执行 PD、在未连接 CC 时执行 BC

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524290/tps25751-is-there-a-pd-ic-that-can-do-pd-when-cc-detected-and-do-bc-when-cc-not-connected

器件型号:TPS25751

工具/软件:

 TPS25751似乎只能在检测到 CC 连接的情况下正常工作。  是否有一个 PD IC 可以在检测到 CC 时执行 PD 并在未连接 CC 时执行 BC、最好也支持 USB 数据直通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25751将在隐式合约期间从 BC1.2枚举开始。 如果 TPS25751未检测到任何连接(无 CC)、则 PD 不会执行任何操作。  即使端口伙伴不支持 PD、CCX 线路仍将用于确定谁是受电方和谁是供电方。 如果是 USB A 转 C 电缆、USB-A 侧将在 CCx 线路上有 Rp 来广播它是供电方、而 TPS25751将成为受电方。 这适用于所有器件。