This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3100R017:仅低侧开关

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521368/lmg3100r017-low-side-switching-only

器件型号:LMG3100R017

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我想使用 LMG3100Rxxx 作为低侧开关、将负载拉至 GND。

我不需要次级电源、我与数据表中的 HS 引脚(类似于 VIN)有点混淆。 我也明白、在我的例子中、这是内部链接到 SRC、而在我的案例中是 GND。

问题1 -仅当使用低侧开关时、我应该将 HS 连接到什么? 我的猜测是什么?

问题2 -我在数据表中找不到输入 LI 的阻抗、我无法计算任何值、因为输入消耗的电流似乎也缺失。 您能解释一下 LI 引脚的阻抗吗?

问题3 -我在论坛上看到您可以共享该器件的 Spice 模型、但无法直接下载、您能与我共享该 SPICE 模型吗?

提前感谢您的帮助和我的 BR。

Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    非常感谢您联系我们。 请查看我的回答。

    问题1 -仅当使用低侧开关时、我应该将 HS 连接到什么位置? 我的猜测是不对的?

    HS 应连接到漏极。

    Unknown 说:
    问题2 -我在数据表中找不到输入 LI 的阻抗、我无法计算任何值、因为输入消耗的电流似乎也缺失。 您能否说明 LI 引脚的阻抗?

    它在数据表中提供、如下所示:

    问题3 -我在论坛中看到您可以共享该设备的 Spice 模型、但无法直接下载找到该模型、您能否与我共享 SPICE 模型?

    我们只针对此器件提供了 Simplis 和 PLECS 模型。 请参阅随附的内容。

    e2e.ti.com/.../LMG3100R017-PLECS.zip

    e2e.ti.com/.../1030.LMG3100R017-Simplis.zip

    希望这对您有所帮助! 如果此操作可以解决问题、请点击绿色按钮(如果不能自由提问)。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    感谢您回答问题1和问题3。

    对于问题2、我有点惊讶、因为输入的阻抗 Z 与输入下拉电阻器并联。 因此、下拉电阻会影响输入的整体阻抗值、但阻抗不会影响输入的整体阻抗吗? 还是我出了问题?

    再次感谢您的澄清。

    BR。

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    那么您是对的。 在计算阻抗时必须考虑输入下拉电阻。

    此致、

    Pratik A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pratik:

    谢谢、但如何得到输入的阻抗 Z?

    如果我只知道下拉电阻、而没有其他任何因素、则无法计算...

    BR。

    Mathieu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathieu:

    只是下拉电阻可用作输入阻抗。

    B.R.、

    Pratik