This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ64480-Q1:面向客户的原理图审阅。

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520583/lmq64480-q1-schematic-review-for-customer

器件型号:LMQ64480-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

您能帮助我进行降压上面的原理图审阅吗

要求将24V 电压降至12V、输出电流高达 4A.  (包括裕度)。

原理图 和计算表的 PFB 链接 供您查看。

tidrive.ext.ti.com/.../46d56e53-883a-45c1-9070-827fb06bd44f

密码: qK7DHy4'

谢谢、此致
Kunal Dhawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    您能否以屏幕截图或链接的形式重新发送文件? 似乎链接被截断了。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    完整链接:

    tidrive.ext.ti.com/.../46d56e53-883a-45c1-9070-827fb06bd44f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    谢谢你。 我将在下周为您完成原理图审阅。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    大家是否分享了关于原理图的任何注释。

    期待尽快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    我检查了您的原理图。 以下是我的评论:

    • 每个输入引脚(VIN1和 VIN2)都需要至少10uF 的有效陶瓷电容。 该电容需要靠近器件引脚放置。  
    • 我注意到、输入和输出有"电容器组"、它们位于与器件不同的原理图页面上。 这些电容器是靠近器件引脚放置、还是在离下游器件较远的位置? 如果这些都很接近、则应该可以。
    • 我对此原理图没有其他意见。 原理图的其余部分看起来不错。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua
    感谢您的评论、是的、我们计划将电容器放置在更靠近 VIN1和 VIN2的位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    好的。  

    输出电容器呢? 这些引脚中的一些也会放置在靠近器件的位置吗? 计算器指出输出端的最小值为~6uF、这是两个输出端的关键。  

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    早上好

    是的、我们会将输出电容器放置在靠近引脚的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akhil:

    听起来不错! 那么从原理图的角度来看、这应该很好。

    谢谢您、

    Joshua Austria.