This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:复位根本原因识别

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523986/ucd3138a-reset-root-cause-identification

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:

您好的团队、

我正在尝试帮助我的客户确定 UCD3138复位的根本原因。

想要检查是否存在复位源寄存器、该寄存器可以帮助用户识别导致复位的原因(POR、闪存错误等)

用于检查 UCD3138复位原因的建议例程是什么?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我认为我们没有可跟踪 UCD3138复位频率的寄存器。  

    您能详细介绍一下 UCD3138复位问题吗? 是否存在导致 UCD3138复位的特定条件? 例如、存在一个已知问题、UCD3138可能在低温下复位。 可应要求在 V33D/BP18引脚上改进布局、具有额外的电容、以防止在低温下复位。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    问题在于 UCD3138可能会在服务器 PSU 浪涌测试下复位。  

    您是否知道浪涌测试对 UCD3138的运行有何影响?  并且客户需要获得波形/测试数据来解释这个问题。 关于我们应测量哪些引脚而可能导致复位问题的任何建议?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您使用的拓扑是什么?

    如果服务器 PSU 浪涌测试导致 UCD3138复位问题、则我怀疑电源引脚不稳定。 尝试探测 V33D 和 BP18引脚、以确保引脚的电源稳定。  

    此外、是任何其他元件发生故障、还是仅发生 UCD3138? UCD3138是从复位状态恢复还是在浪涌测试后保持关闭状态? 您是否有 DPWM 和输入电压的波形、以了解 UCD3138在浪涌测试期间如何执行? 查看 UCD3138在浪涌测试期间发生复位时的电压会很有用。

    此致、

    Jonathan Wong