This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:最大输出功率是多少?

Guru**** 2319670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524798/lm5145-what-is-the-max-output-power

器件型号:LM5145

工具/软件:

您好团队:

LM5145可能的最大输出功率是多少?
我知道这将取决于外部 FET、但 是否存在任何最大功率?

此外、 TI.com 上给出的 LM5145最大 IOUT 为30A。
30A 是如何决定的? 它应该由外部 FET 功能来决定、对吗?

此致、
Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    30A 只是单相设计的通用指南。 如您所述、这实际上取决于功率级元件、尤其是 MOSFET 和电感器。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timothy-San:

    谢谢,我这么想。

    此致、
    Kee Kuhara.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。