This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:低于-20°C 的反向模式运行

Guru**** 2797735 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TMUX7219M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523444/bq25756-reverse-mode-operation-below--20c

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: TMUX7219M

工具/软件:

我有 LiFePO4电池组、可能与 BQ25756配合使用。  它具有额定温度较低的电池、放电温度可低至-45°C。  我计划在反向模式下将它与 BQ25756配合使用、以驱动电机。   

然而、BQ25756只能配置为低至-20°C 的反向模式放电(使用 BCOLD 字段)。  我可以通过 EN_TS 字段禁用温度检测、但这在充电时使我不受保护。  当然、当我完成放电周期后、我可以重新启用它、但从安全角度来看、这种严格的固件控制使我感到不舒服。

或者、我可以在 TS 引脚上设置两组上拉/下拉电阻器、来设置两种不同的充电和放电温度配置。  要在它们之间切换、我会使用 STAT1和 STAT2引脚-如果两者都关闭、则使用放电对。  如果其中任何一个打开、则使用充电对。

我想这可以满足我的需求、但我想确认没有任何新手。  这种方法是否可行?  是否有更好的解决方案来解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel、

    感谢您对此有耐心。 让我看看这个、然后回到您那里。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的耐心。 您是否使用 STAT1和 STAT2引脚将这些引脚用作逻辑门的输入? 最初看看此场景、这应该可以解决、但如果您只使用 PG 引脚、也许可以移除逻辑门。 您是否将/NVM PG 引脚用于其他任何目的?

    这个问题的最初思路是使用 PG 引脚驱动模拟多路复用器。 /NVM PG 引脚应根据数据表第8.3.8.1节中的条件运行、但我注意到、当启用反向模式时、该器件也不会将 PG 驱动为低电平。 该引脚可直接用作多路复用器上 SEL 引脚的输入。 我不是我们多路复用器的专家、但使用我们的 搜索工具、TMUX7219M 似乎具有您可能需要的正确工作条件。

    这种操作会产生一个问题、那就是 BQ25756的建议工作温度仅低至-40°C。我们不保证 BQ25756的工作温度低于-40°C。您是否会将电池完全放电至-45°C?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的计划是通过上拉电阻将 STAT1和 STAT2连接到 N 沟道 MOSFET 的栅极。  进而 MOSFET 会切换其他 FET 以启用正确的拉电阻器。

    我没有研究使用 PG 引脚-我也会研究该选项。

    我不打算在低于-40°C 的情况下进行此操作。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我认为这两个方案将取得相同的结果。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michael