This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:关于 CE 引脚连接

Guru**** 2516920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523849/bq25620-about-ce-pin-connection

器件型号:BQ25620

工具/软件:

您好的团队、

在数据表中、CE 引脚表示"当 EN_CHG 位为1且 CE 引脚为低电平时会启用电池充电。"

这是否意味着在 CE 引脚上拉的情况下、需要启用电池充电以使 EN_CHG 位为1、并切换 CE 引脚以连接到 GND?

我们想知道在 CE 引脚固定为高电平的情况下、我们是否只能通过 EN_CHG 寄存器控制电池充电。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama-San、

    请在下面查看我的评论。   

    这是否意味着在 CE 引脚上拉的情况下、需要使电池充电使 EN_CHG 位为1并切换 CE 引脚以连接到 GND?

    正确、要启用充电、EN_CHG 位需要设置为1b、并且 CE 引脚需要拉至 GND。 如果 EN_CHG 或 CE 引脚未适当设置、将禁用充电。  

    Unknown 说:
    我们想知道在 CE 引脚是否固定的情况下、我们可以仅通过 EN_CHG 寄存器来控制电池充电。

    如果 CE 引脚固定为高电平、则将始终禁用充电。 如果您只想使用 EN_CHG 寄存器控制充电、我建议将 CE 引脚固定为低电平。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Garrett-San:

    感谢您的快速回答。 我知道当我们希望由 EN_CHG 寄存器进行控制时、CE 引脚应固定为低电平。

    在我看来、这种 CE 引脚功能似乎适用于我们需要强制停止充电以通过硬件控制来保护器件的情况。

    这是正确的吗?

    在我看来、您评论中的典型用例中、CE 引脚是下拉的。

    需要 CE 引脚上拉的情况是什么?

    我们感兴趣的是、为什么充电使能控制需要 EN_CHG 和 CE 引脚。

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teritama-San、  

    请在下面查看我的答案。  

    [报价 userid="386772" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523849/bq25620-about-ce-pin-connection/5860833 #5860833"]

    在我看来、这种 CE 引脚功能似乎适用于我们需要强制停止充电以通过硬件控制来保护器件的情况。

    这是正确的吗?

    [/报价]

    没错。 一些客户还使用/CE 引脚通过硬件默认禁用充电、然后在 MCU 通电后、可以通过将/CE 引脚拉至低电平来确定何时启用充电。  

    需要 CE 引脚进行上拉的情况是什么?

    不需要/CE 引脚上拉。 /CE 引脚始终拉至低电平是当然可以接受的。  

    BQ25620器件提供/CE 引脚和 EN_CHG 寄存器充电使能控制、从而具有更高的使用灵活性。 一些客户更喜欢通过/CE 硬件引脚启用/禁用充电、另一些客户更喜欢使用 EN_CHG 寄存器。  

    此致、

    Garrett