This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606的放电问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524599/bq25606-discharge-issue-of-bq25606

部件号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: BQ25616

工具/软件:

您好专家

目前使用的是 BQ25606。 现在有一个问题、当电池电压相对较低时、它不支持高电流负载。 您能告诉我是否有任何元件可以通过外部放电支持3.0V 的较低电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这很可能与电池路径的阻抗相关。 当3.0V 电池上加载高电流时、IC 上的引脚 BAT 电压可能会降至 VBAT_DPL_FALL 以下、从而导致 BATFET 关断。 请降低到路径的阻抗。

    以下是同一系列的多种选项。 BQ25606阈值分别为2.15V (最小值)和2.6V (最大值) BQ25616阈值最小值为2.18V、最大值为2.62V BQ2562x 阈值低至1.7V (最小值)、1.9V (最大值)、并可选择 I2C。

    此致、

    Mike Emanuel