This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:30分钟预充电计时器

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522629/bq24650-30-minute-precharge-timer

部件号:BQ24650

工具/软件:

我正在使用 BQ 为30Ah 锂电池充电。 我无法在超过3A 的电流下充电、因此在预充电阶段、从非常放电的电池状态开始、在30分钟内我不会超过 Vlowv 阈值、以便进入快速充电模式。 是否有办法增加这一时间? 是否有一种不涉及增加充电电流的解决方案?

谢谢、Santi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santi、

    Unknown 说:
    是否有办法增加这个时间?

    不幸的是、我们没有办法增加这一时间。  如数据表图14所示、30分钟结束后、它将进入故障状态、如果电池不超过 Vlowv、它将进入无限循环

    要退出此条件、需要切换新的充电周期。 要切换新的充电周期、需要发生上电复位(POR)事件、或者 MPPSET 降至75mV 以下以复位充电使能。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢基督徒的答复。

    在论坛中搜索相同问题时会收到一份应用手册、其中建议通过 Vref 引脚上的电阻分压器和一个二极管来篡改 FB 引脚上的测量值、以便 BQ 认为它始终处于快速充电模式(或者至少这是我的理解、如果不正确、请纠正我)。 我知道不建议延长电池寿命、但我想知道这是否是另一种可能的解决方案。

    谢谢、  

    Santi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    关于上电复位(POR)、您是否有相应的应用手册?

    此致、Santi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santiago、

    在论坛中搜索相同问题会生成一份应用手册、其中建议通过 Vref 引脚上的电阻分压器和二极管来篡改 FB 引脚上的测量值、以便 BQ 认为它始终处于快速充电模式(或者至少这是我的理解、如果不正确)。 我知道不建议使用电池寿命、但我想知道它是否可以成为另一种可能的解决方案。

    通常不建议将器件强制进入快速充电模式、除非您的快速充电电流相当低(例如100mA)。

    关于进行上电复位(POR)、您是否有关于此的应用手册?

    我们没有 AppNote。 您将需要一个外部主机来断开适配器或将 MPPT 拉至75mV 以下。

    此致、

    基督教。