This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26420-Q1:PG 引脚的额定值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523683/lm26420-q1-rating-of-pg-pin

器件型号:LM26420-Q1

工具/软件:

您好专家、

您能告诉我 PG 引脚的绝对最大额定值和建议工作范围吗?
据我确认,没有这个评级。

此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kuramochi:

    绝对最大额定值:最小值=-0.3V、最大值=VIN+0.3V

     推荐:max = VIN

    此致、

    Moheddin。