This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6755:采用反相直流/直流转换器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6755, PMP20371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522130/tps6755-looking-for-an-inverting-dc-dc-converter

器件型号:TPS6755
主题中讨论的其他器件: PMP20371

工具/软件:

您好:

我的客户正在寻找反相直流/直流转换器来满足以下要求。 TPS6755不满足所需的电压范围。 TI 是否有任何推荐的器件?
 Vin=-48V
 VOUT/Iout=+12V/0.5A

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Kazuhiko Hirano、

    最终、您需要一个60V 以上的升压转换器。 以下示例可能输出功率高得多: PMP20371参考设计| 德州仪器 TI.com

    请查看原理图。 最后、这是一个升压转换器、以-48V 作为基准电平、需要用到原理图右下区域所示的输出电压电平转换器。

    FB 电路的设计可以按原样、但需要重新设计功率级。 如果您要使用计算器、则应将功率级设计为输出电压比输入电压高12V。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、

    感谢您的答复。
    但我不是功率器件专家、因此想详细了解如何根据客户的要求修改 PMP20371。
    请逐步说明如何操作。
    计算器是什么? 我可以从哪里获得它?

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    该计算器可在以下位置找到: LM5122-BOOST-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    对于必要的更改、请在计算器中填写输入电压的微小变化、并使用60V 作为输出电压。 那么您应该可以获得适合功率级和补偿的元件。

    然后、我建议订购 EVM、在 FB 节点上添加额外的电路、并在实验室中进行检查。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、

    客户是否还可以在以下条件下使用 WEBench 仿真来计算元件值?
    Vin = 48V
    VOUT/Iout = 60V/0.5A

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    不可以、 您也可以使用 Webench 进行此操作、因为它不为您提供外部逻辑的控制选项。

    对于功率级器件本身(电感器、检测电阻器、MOSFET)、如果您有合适的输入参数、可以使用 Webench。

    快速入门计算器只能提供更多控制功能、有助于更好地优化目标应用的设计。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuhiko:

    我假设输入应该仍然是 - 第一个线程为48V、而不是最后一个线程为+48V。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    感谢您的意见。
    由于 Webench 不接受-48V 的 Vin、因此  对于 Webbanch、我使用 Vin = 48V 和 Vout/Iout = 60V/0.5A。
    然后、我想将 WEBench 中的元件值放入 计算器中、然后进行微调。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 K.Hirano、

    这听起来是一个很好的计划,但你也可以直接使用计算器。

    此致、
    Brigitte