This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:帮助确定当 VCHG >OSEL 时的行为

Guru**** 2511035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522740/tps61094-help-in-determining-behaviour-when-vchg-osel

器件型号:TPS61094

工具/软件:

您好:

我想在具有超级电容器的设计中使用 TPS61094。

下游负载需要3.0V 至3.6V 之间的电压才能正常运行。 负载是恒定电流、因此为了实现节能、最好降低电压。

上游电源电压固定为3.3V

我的超级电容器可承受高达5.5V 的电压

最初、我认为将 OSEL 设置为3.0V、将 VCHG 设置为5.5V、以在电容中存储最大能量、但后来我注意到、从 SUP 到 VOUT、该拓扑只允许进行升压运行。

现在、我将 VCHG 设置为3.6V、这是我的下游电路可以承受的最大值、并且 OSEL 设置为3.0V

这样,这就是我认为将会发生的情况:

1.连接上行3V3时、输出也为3.3V、因为3.3>3.0 + 100m、同时电容充电至3.6V

2.移除上游3V3或无论如何降至3.1 = 3.3 - 100mV 以下时、首先我将在输出端看到完全3.6V 的电压、并且电容放电

3、当电容低于3.0V 时、升压转换器将开始运行以将 VOUT 保持在3.0V

我非常怀疑第2点:我不确定升压的内部架构、如果目标电压低于输入电压、会发生什么情况? 我预计会进行旁路操作、以便 SW 短接至 VOUT、或者也许升压转换器将在 SNOOZE 模式下运行、那么会为输出提供一包能量? 最重要的是、我需要确保输出的最大工作电压是多少、因为3.6V 是下游负载的最大工作电压、但它不是 absmax。

感谢您的帮助!

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vladimir

    我很抱歉耽误时间、但专家本周已不在办公室。 请期待下周初的回答。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    请在下面查看我的评论。

    Unknown 说:
    2. 当上游3V3被移除或无论如何降至3.1 = 3.3 - 100mV 以下时、首先、我将在输出端看到完整的3.6V 电压、并且电容放电[/报价]

    假设超级电容器充电至3.2V (不能为3.6V)、首先 移除上游3V3后、3.2V 超级电容器电压将传递到输出。

    [quote userid="448194" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522740/tps61094-help-in-determining-behavior-when-vchg-osel 当电容低于3.0V 时、升压将开始运行以将 VOUT 保持在3.0V [/报价]

    正确。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Lei。

    产品线中是否有任何芯片允许为超级电容器充电至高于 VIN 并产生高于/等于/低于 VIN 的输出电压? 我想基本上是一个带旁路功能的 BuBo。

    谢谢!

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vladimir

    抱歉、没有可在"升压模式"下为超级电容器充电的升压器件。 您可以打开新主题来咨询充电器团队的专家。

    如果 存在上游3V3、则可以使用降压/升压转换器生成 高于/等于/低于 Vin 的 Vout。

    此致

    Lei