This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:有源下拉

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523884/ucc21732-q1-active-pulldown

器件型号:UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21732

工具/软件:

尊敬的团队:

有源下拉特性(在第7.3.4节中介绍)是否也适用于 OUTH 或仅适用于 OUTL? 如果是前一种情况、请在数据表中对此进行澄清。

谢谢您、

Daniel Waleniak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    UCC21732确实具有有源下拉电阻。 请参阅数据表的第8页、进行澄清:

    这是指一个与 OUTL 并联的二极管连接的 FET 、在电源电压过低而无法导通主 OUTL FET 时、该 FET 会从 OUTL 灌入电流至 VSS。

    OUTH 是开源的、不包含返回到 VSS 的路径。 没有将有源下拉 FET 连接到该引脚。

    此致、

    Sean  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    有、因此仅引用 OUTL、如假定。

    此致、

    Daniel