This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:安全计时器的运行

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1514783/bq24171-operation-of-safety-timer

器件型号:BQ24171

工具/软件:

很抱歉再次打扰您。
安全计时器的工作原理是什么?

我认为安全计时器的工作方式如下:如果充电时间超过计时器的设定值、则会发生状态错误并终止充电。

之后如何恢复正常状态?
可以通过复位 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    当发生以下情况之一时、会启动新的充电周期:

    •电池电压降至再充电阈值以下

    •发生上电复位(POR)事件

    •ISET 引脚切换至低于40mV (禁用充电)和高于120mV (启用充电)

    因此、例如、您可以添加一个机械开关或 NFET、其栅极由 GPIO 与 ISET 引脚并联控制。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我知道上电复位可以使状态恢复正常。

    您能告诉我更多「电池电压降至充电阈值」以下的情况吗?
    这是否意味着、如果安全计时器上的状态异常后电芯电压下降、则异常状态将被清除?

    此致、
    Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    当电池由于 系统负载或内部泄漏而放电时、其电压最终将降至充电阈值以下。  完成后、内部状态机会从终止或超时变为恒流充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、如果发生充电计时器错误且电芯电压已经降至再充电阈值以下、该错误是否会立即清除并且状态将恢复为正在充电?

    此致、
    Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    如果 VBAT 降至 VRCH 阈值以下并且充电已重新开始、则计时器会复位。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢。

    我明白。

    此致、
    Okashita.