This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90EVM:测得的 BAT 引脚和 PACK 引脚电压不正确

Guru**** 2590900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ41Z90EVM, BQ41Z90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523422/bq41z90evm-incorrect-measured-bat-pin-and-pack-pin-voltages

器件型号:BQ41Z90EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ41Z90

工具/软件:

您好:

我最近购买了 采用新型 BQ41Z90 电池电量监测计的 BQ41Z90EVM。 EVM 板连接到实验室电源、并(+)和(-)端子连接到16P 和1N 电池端子、施加57.6VDC。 此外、所有 J33和 J42接头均组装有跳线、可实现16节电池仿真。 从 bqStudio 中、我看到测量的所有电芯电压都正确、每个电芯电压约为3600mV。 但同时测得的 BAT 引脚和 PACK 引脚电压测量不正确、测量值 分别为5673mV 和5777mV、关闭了10倍。

如果我尝试校准所有电压、则针对 BAT 和 PACK 电压  、bqStudio 会抛出错误:"PACK / Battery Actual 或 VC6 Voltage in mV/V 超出范围。" 我尝试过在校准时手动调整 PACK 和 BAT GAIN 值以确保测量正确、但我不确定是否是正确的解决方法、因为电压寄存器仍然显示的值比之前小10倍。

在 BQ41Z90 数据表中、我看到 BAT 和 PACK 引脚模拟输入具有由 HDIV_SEL 固件选择的集成分压器(图5-3)。 电源引脚)。

在 DEVICE DATA MEMORY Setting > Configuration > Number of cells 设置为16。

是否有任何其他配置选项可以选择正确的分压器? 或者、 bqStudio 和 BQ41Z90 固件之间可能存在兼容性问题?

FWVerion:0x0002
DFSign:0xE05E
bqStudio: 1.3.127内部版本3


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    同样 测量的 BAT 引脚和 PACK 引脚电压测量错误、测量值 分别为5673mV 和5777mV、偏差为10倍。[/报价]

    默认应用 x10电压标度。 在 DATA MEMORY -> SBS CONFIGURATION -> PACK Voltage Scaling 下可以找到此参数。 请将此值更改为1以删除比例因子。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:
    我将电池包电压调节更改为1、现在测量低于32V 的电压可以正常工作、但电池数上限为16节 bqStudio 显示最大削波的有符号16位值、而不是我预期的57.6V。



     bqStudio 和/或固件使用 有符号的16位变量来限制测量的电压范围。 如果我要将电池包电压调节配置为2倍、则如何配置 bqStudio、这样它也会正确显示该调节值? 或者、固件有其他一些选项来调整电压变量类型/范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、回答正确、请使用电压比例因子。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、好的。 我知道通过 SMBus 读取的电池电压值必须满足使用16位有符号变量的标准。
    我还建议在 bqStuido 中添加选项、使电压值根据电压调节值自动乘以。