This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61280E:TPS61280E 的效率特性

Guru**** 2646415 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61280E, TPS61280D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524331/tps61280e-efficiency-characteristics-of-tps61280e

器件型号:TPS61280E
Thread 中讨论的其他器件: TPS61280D

工具/软件:

您好:

我想问一问 TPS61280E 的效率特性。
规格如下。
数据表的效率特性不包含关于 TPS61280E 的信息。
是否有关于 TPS61280E 效率特性的任何信息?
或者、是否可以满足以下规格?

(规格)
VIN:3.2V
VOUT:3.45V (VSEL =高电平)
输出电流:3A

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TPS61280D 和 TPS61280E 属于同一系列产品、基本具有相同的效率。 此器件可支持您的测试条件。 我只是得到 Vin=2.7V、Vo=3.45V、Io=3A 效率数据、结果为86%。 如果 Vin 为3.2V、则效率将更高。

    希望这有所帮助。 谢谢。

    Aurora