This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51275B:静态电流

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51275B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524366/tps51275b-quiescent-current

器件型号:TPS51275B

工具/软件:

您好、

当 EN1/2=高电平、启用3.3V 和5V 且无负载时、是否可以测试 TPS51275B 的静态电流为~μ A、测试电路板23.5mA?

我只  在数据表中找到了 VO1电源电流。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    器件正在切换。 VO1电源电流是指器件未开关时的电流。   您要测量的不是静态电流、而是输入电流。 对于输入电流、诸如~Ω 20mA 之类的较高值在输出端无负载时看起来是合理的。 负载电流越大、此输入电流就越高。  

    本应用手册明确提到输入电流与静态电流之间的差异。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/IQ-_2D00_-What-it-is_2C00_-what-it-isn_1920_t_2C00_-and-how-to-use-it.pdf

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautam:

    抱歉、应该是无负载待机电流的输出。 20mA 是合理的、对吧?

    但数据表中没有此待机电流?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、如果转换器在开关、那么它是正常状态、因为这里会产生相应的损耗。