This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS16530和 TPS16632之间的差异

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524036/tps1663-difference-between-the-tps16530-and-tps16632

器件型号:TPS1663

工具/软件:

大家好!


我对 TPS16530和 TPS16632有一个疑问。

如果两个产品都出现故障、它们是短路还是开路?
请告诉我故障模式。

我还认为、TPS16530和 TPS16632之间的区别在于它们是否具有 OVP、但还有其他差异吗?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata、

    Unknown 说:
    如果两个产品都失败、它们是短路还是打开?

    如果发生 EOS 故障、可能会发生两种情况。 一种是由于 FET VDS 违例而导致 VIN 到 GND (最常见的)和 VIN 到 OUT 短路。 TVS 二极管来提供保护。

    如果您有严格的要求、可以在首先结合使用电子保险丝时考虑传统的失效断开保险丝。

    [报价 userid="388934" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524036/tps1663-difference-between-the-tps16530-and-tps16632

    我还认为、TPS16530和 TPS16632之间的区别在于它们是否具有 OVP、但还有其他差异吗?

    [/报价]

    另一个区别是 TPS16530支持2倍的脉冲电流限制、而不是不同的电流额定值和 OVP。

    谢谢  

    Amrit