This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26630-33EVM:TPS26631的最大输出功率限制

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522548/tps26630-33evm-the-maximum-output-power-limit-for-tps26631

器件型号:TPS26630-33EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2663

工具/软件:

您好、

我认为、通过以下线程回答的输出功率限制与 TPS26632等相关 我想知道一个表格或值、其中展示了 TPS2663的最大输出功率限制与电源输入之间的关系 1.

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271055/tps26630-33evm-tps26630-plim?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS26631#

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nishie、

    TPS26631不是功率限制型号。 它不会受到功率限制、而是受到通过 RILIM 设置的电流的限制。

    您可以将其用于器件工作电压和电流额定值。

    谢谢  
    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit-San:

    感谢您的回答。 换句话说、可以理解是否可以设置 VIN=50V 和 IOL = 6A、这是正确的吗?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Yuta。 在50V 和6A 电压下运行。