This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892-Q1:上拉电阻 RFB_UP 建议

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523775/tps552892-q1-up-resistor-rfb_up-recommendation

器件型号:TPS552892-Q1

工具/软件:

您好的团队、

我的客户 想知道提出 RFB_UP 建议的100kΩ 值的原因。 在许多情况下、似乎建议使用下拉电阻值、而不是上拉电阻值。 在实际应用中、是否允许不使用该参考值? 会有什么影响?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eileen、

    感谢您使用 e2e 论坛、  

    我们此器件的专家不在办公室。 请预计下周初会有回复。 感谢您的耐心。

    此致、

    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    低于100k Ω 的较小反馈电阻器值没有特殊限制、较小电阻器的缺点是漏电流较大。 但通常电阻网络有上限:建议反馈网络电流比 FB 引脚漏电流大100倍(最大100nA)。

    BRS、

    布莱斯