This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何始终使热敏电阻分压器网络的内部开关保持闭合状态?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525550/bq76952-how-can-i-keep-the-internal-switch-for-the-thermistor-divider-network-closed-all-the-time

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我们已将 TS1 / TS3配置为热敏电阻输入。 我们使用 Semitec-103AT、并将 BQ76952 测量环路速度设置为126ms。 出于测试目的、我们想使用万用表以高精度观察 BQ76952的 TS1/TS3引脚上的电压。 这很难实现、因为我们已经观察到分压器网络已完成、并且电压/温度/电流采集周期时间仅为126ms、对温度进行采样仅需大约10ms。 是否通过某种方式通过配置寄存器  来确保关闭分压器网络以进行温度测量的开关*始终*闭合、因此施加到 TSx 引脚的 DMM 能够准确测量通过103AT 测得的值?