This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:为支持 Vconn 的仅受电应用提供低于4.9V 的 PP5V 供电

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522319/tps25751-powering-pp5v-below-4-9v-for-sink-only-applications-with-vconn-support

器件型号:TPS25751

工具/软件:


##背景

-基于 Chad Krause 的问题 "TPS25751 :如果仅受电,我是否需要提供5V 电压?":  

- USB Type-C 规范允许 Vconn 处于3.0V 至5.5V 范围内( "USB Type-C 规范 R2.4"中的"2.5 Vconn"部分)。

- TPS25751数据表中 PP5V 引脚的建议运行条件(第6.3.1和6.3.2节)建议不小于4.9V、最高为5.5V。

-我正在实施一个单节锂聚合物可穿戴设备、它具有 USB Type-C、是纯受电设备、并且 需要支持 VConn 供电附件。  目前、该设计不包含任何形式的直流/直流转换器来将电池电压提升至~5V。

##问题

由于该应用是纯受电应用、您是否知道任何会阻止用户向 PP5V 引脚提供非升压电池电压的设计?  

此外、 对于 类似于  TPS25751的独立 Type-C 端口控制器(调试附件引脚、集成式 Vconn 开关、方向引脚 等)、您是否有其他建议?  
(我对 USB Type-C 规范的解析是否符合他人的理解)


感谢您发送编修。
  ~ TG-TECHIE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TG:

    感谢您的联系、我们将在本周结束前为您提供反馈。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TG:

    由于该应用程序将是纯受电方、您是否知道任何设计中包含的内容会阻止用户向 PP5V 引脚提供非升压电池电压?  [/报价]

    根据 DS、我们不建议为 PP5V 提供低于5V 的电压

    我在内部与团队联系、但我们找不到这方面的任何数据点。

    在实验室中进行一些测试、当 PP5V 设置为小于5V 的电压时、PD 控制器协商并不总是正确协商、因此如果这是一项要求、我不建议在您要寻找的应用中使用 TPS25751。

    在5V、4.5V、4.2V、4V 和3.5V 下进行了 I 测试 4.5V 似乎是最佳电压、PD 协商有时会正确协商。 在较低电压下、PP5V 电压对于 TPS25751来说似乎过低、因为会发生硬复位。  

     

    遗憾的是、我不知道有哪款器件支持您的要求。

    谢谢。此致、

    Chris