This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:输出电压容差

Guru**** 2506215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523835/tpsm82901-outpt-voltage-tolerance

器件型号:TPSM82901

工具/软件:

您好团队

我想知道输出电压容差。
我看到了有关以下内容的 E2E 主题:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432254/tpsm82901-output-voltage-tolerance?tisearch=e2e-sitesearch

主题描述如下。
在 VSET 模式下运行时、电阻器的行为类似于 Rb。
这意味着 Rb 的电阻值精度会影响模块输出的精度。

另一方面、数据表具有以下说明。

AP、6-5:
RSET:S-CONF/VSET 电阻容差:-4%至+4%
VO_Reg2:已选择输出电压调节 VSET 配置。 0 °C
< TJ < 85°C:–1.1%至+1.1%

我们如何理解这些描述?

最好的 Regarad

宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miyano Shinichi、

    让我检查一下、然后返回给您。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miyano Shinichi、

    我们可以通过2种方法来设置输出电压:

    1)使用外部电阻分压器(即外部反馈)。

    2)使用 VSET 选项(电阻下拉 R2)

    "Rset:S-CONF/VSET 电阻容差:-4至+4%"这意味着表7-3 VSET 选择表具有"电阻值"、该电阻器的容差可以介于+/-4%之间。   

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Haseen

    感谢您的答复。

    我们如何理解与以下规格有关的输出电压精度?

    > VO_Reg2:已选择输出电压调节 VSET 配置。 0 °C < TJ < 85°C:–1.1%至+1.1%

    最好的考虑

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miyano Shinichi、

    如果器件结温介于0°C 至85°C 之间、则容差将为+/- 1.1%。  

    如果器件 结温介于-40°C 至0°C 或  85°C 至125°C 之间、则容差为+/-1.25%。  

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Haseen

    感谢您的答复。

    我了解输出电压精度、如下所示。 正确吗?

    如果我们在 VSET 模式下使用器件:

    1、将电阻器设置为 R1的 MODE/S-CONF 容差:-4至+4%、以解除设备运行模式。

    2、将电阻器设置为 R2 以实现 FB/VSET 容差:-4至+4%、以检测输出电压。

    3、R2的精度不影响输出电压的精度。

    4、输出电压精度与 VO_Regx (x=1、2和3)规范有关。

    最好的考虑

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miyano Shinichi、

    1、将电阻器设置为 R1的 MODE/S-CONF 容差:-4至+4%、以解除设备运行模式。

      根据器件规格、该容差应为 R3、容差应为"E96电阻器系列、1%精度"。

    2、将电阻器设置为 R2 以实现 FB/VSET 容差:-4至+4%、以检测输出电压。

      没错。

    3、R2的精度不影响输出电压的精度。

      如果 R2容差在+/-4%之间、则不会影响输出电压精度。

    4、输出电压精度与 VO_Regx (x=1、2和3)规范有关。

      我希望我在上述答复中提供了准确性。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Haseen

    感谢您的答复。

      为了满足 VO_Regx (x=1、2和3)的性能、应在哪些条件下设置 R2电阻器容差?

    最好的考虑

    Miyano Shinicih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miyano Shinichi、

    R2容差+/-4%适用于整个结温范围、即-40°C 至125°C。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Haseen

    感谢您的答复。

    我只理解以下内容。

    R2容差+/-4%适用于整个结温范围、即-40°C 至125°C。

    我知道 R2不会用作反馈电阻器的 Rb。


    我误解了您的回答。 我很抱歉。

    最好的考虑

    宫野真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Miyano Shinichi、

    是的、您是对的- "对于反馈电阻器、R2不会充当 Rb "

    此致、

    Haseen。