This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82902:验证电源稳压器

Guru**** 2512845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525082/tpsm82902-verification-of-power-regulator

器件型号:TPSM82902

工具/软件:

尊敬的团队:

您能否验证 TPSM82902SISR 的12V 至5V 原理图。
您能否确认它是否会起作用?

谢谢、
Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    看起来没有问题。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gautham:

    输出是否为5V?
    当我进行仿真时、结果会是不同的。

    谢谢、
    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我做模拟时、它不是一样的。

    VOUT=5V 取决于是否正确配置的 Vset。 请使用 webench 工具进行仿真。  

    此致、

    Gautam