This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157-Q1:关断时间:升压转换器设计

Guru**** 2508625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524438/lm5157-q1-turn-off-time-boost-converter-design

器件型号:LM5157-Q1

工具/软件:

设计规格
输入电压:24V

输出电压:28V@6A 连续运行

我们想使用内部 MOSFET 打开和关闭输出。关断时间是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saisri:

    关闭输出时、是否希望输出为0V?

    如果是、您可能需要在此处使用降压/升压转换器: https://www.ti.com/product/LM51770

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 MOSFET 的关断时间是多久

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saisri:

    "我们希望使用内部 MOSFET 打开和关闭输出"是什么意思?  请详细说明。

    此致、

    Feng