This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74900-Q1:禁用 Rsense

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524409/lm74900-q1-disable-rsense

器件型号:LM74900-Q1

工具/软件:

您建议 在 RSET 到位的情况下将 CS+和 CS-保持连接到电源轨。

LM74900-Q1:无 Rsense 功能-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

在此配置中、应如何计算 RSET? 我们是否仍应使用 数据表中所述建议范围50 Ω 到100 Ω 内的值?

另外、只是为了确认—在这种情况下不需要 RISCP、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    Rset 可保持在50-100欧姆范围内。

    RISCP 需要连接到电源轨。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    感谢您的快速答复

    由于过流功能已禁用(如前所述、短路保护也将被禁用)、您能否阐明使用这些电阻的目的?

    此外、在这种情况下、RISCP 和 RSET 的值是否仍然重要?

    如果有、是否应使用数据表中的公式6计算 RISCP、或者改用0Ω 电阻器是否可以??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    RSICP 电阻无关紧要、可以使用0欧姆电阻。

    为了限制流入引脚的电流并确保稳定性、仍需要 Rset。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    谢谢你。

    您能否为我们提供连接到 FLT 引脚的内部开漏 MOSFET 的 RDS 详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    约为25欧姆。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shiven

    这是关于导通状态 RDS、 能否提供 有关关断状态 RDS 的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sushma、

    它的 A MOSFET 和关断状态 RDS 基本上是开路的。

    此致、

    Shiven Dhir