This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952:分流滤波器(100 Ω、100nF)和分流 L/R 比

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525446/bq76952-bq76952-shunt-filter-100-ohm-100nf-and-shunt-l-r-ratio

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好、

我将 BQ76952与配合使用 0.5 mΩ  分流器 (估算的 Lshunt = 5nH )和建议 100Ω/ 100nF 差分滤波器 在 SRP/SRN 上。

我的问题与这些滤波器值的基础有关:

  1. 是否 选择了专门用于补偿分流器的寄生电感(即、针对)的建议100Ω 和100nF 滤波器值 极点-零点补偿 )?
  2. 如果是、是否存在 Lshunt /Rshunt = Rfilter×Cfilter 等目标关系(或对于差分、是否存在2×Rfilter×Cfilter)?