This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF30:过流故障模式

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: REF33, REF30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1521058/ref30-over-current-failure-mode

器件型号:REF30

工具/软件:

尊敬的专家:

~REF33输入电流持续 Δ I 36mA (>建议25mA 负载电流的数据表)、甚至更高的电流以损坏器件、它是输出0 (接地短路)还是成为高阻抗输出?


Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种"连续"的含义是什么? 这是否意味着即使在输出端短接至 GND、器件也没有损坏的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    您能否确认我们所谈论的是哪款器件? 您的帖子名为 REF30、但您在帖子的内容中提到了 REF33。 数据表捕获似乎来自 REF30数据表、因此对于我对您查询的回复、我假设您询问的是 REF30器件。 如果回答不正确、请更正我。

    输入电流持续~36mA

    输入电流是什么意思? REF30的最大输出电流为25mA。 任何大于该值的值都将导致器件超出数据表规格、并可能损坏器件。 我们无法保证器件在负载电流大于25mA 的情况下正常运行。

    短路规格可在 REF30数据表第6页的 EC 表中看到:

    这是 REF30在接地短路时通常会拉出的电流量。 这与25mA 的最大负载电流不同、我的建议仍然是不要超过25mA 负载电流。

    您是否需要一个能够提供大于25 mA 的电源的器件? 如果是、消耗那么大电流的基准电压负载是多少、终端设备是什么?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    1.请求 REF30。 33是一个拼写错误。

    2.我想你没有得到这个问题。 为了简单起见、如果 REF30的输入端存在非常高的电流(您可以忽略36mA 的值或任何特定值)而损坏器件、器件是否会因接地短路或开路而导致高阻抗、而受损?

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    感谢您的澄清。 如果 REF30因高输入电流而损坏、我们无法保证其性能。  

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jackson、

    "连续"是什么意思?

    Joyce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joyce、

    这意味着、当 REF30在接地短路条件下连接时、输出电流通常将限制为45 mA (电气特性表中报告的数字):

    谢谢、

    杰克逊