This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:希望在100%输出、不进行调光的情况下使用 LM3421。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3421, LM3423

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524464/lm3421-want-to-use-the-lm3421-at-100-output-without-dimming

器件型号:LM3421
主题中讨论的其他器件: LM3423LM3423BS2LYEV

工具/软件:

大家好、TI 团队。

我打算通过 LM3421通过24V、2.5A 输入驱动48V、1.2A 输出的 LED。

这些 LED 以串联方式连接(15个 LED× 2.8V Vf = 42V 总电压)。

我希望始终保持100%的输出而不进行调光、我想知道使用所附原理图中所示的配置是否会导致任何问题。

我购买了 LM3423 EVB 进行测试、但除非施加 PWM 信号、否则 LED 不会亮起。 PWM 输入是否必需?


e2e.ti.com/.../22N02_5F00_MODULE_5F00_V00.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MinKyu:

    您指的是哪个引脚、用于这个 PWM 信号输入? 您是否在使用这块板?  AN-2011 LM3423升压2层评估板(修订版 A) 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 我想使用 LM3423BS2LYEV/NOPB 来驱动 LED PCB。

    我阅读了数据表和用户指南、并确认它为 LED 供电。

    通过 BNC 的 PWM 输入仅用于调光、如果没有 PWM 信号、LED 将持续亮起。

    不过、我想修改设置、使输出电压固定为42V