This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:系统电压调节

Guru**** 2456950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523608/bq25750-system-voltage-regulation

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25756

工具/软件:

在我们的设计中、我们希望使用 BQ25750为电路板供电、并在太阳能应用中为磷酸铁锂电池充电。 我们目前正在调查评估板、以确定这是否适用于我们的应用。  

我们的当前问题是、是否可以使用 BQ25750通过 ACFETS 来调节系统电压。  

下面是评估板的电路图。  

在此原理图中、VSYS 通过 ACFETS 连接到 Vac。 由于我们使用了评估板、我们发现 ACFETS 仅在 Vac 超过电压阈值时关闭。 我们的 PV 电池板可高达54V、但我们需要将 VSYS 保持在24V-31V 范围内。 我们可以将 VSYS 连接到电池、但这意味着对电池进行额外的充电和放电循环、这会缩短电池的整体寿命。 我们更愿意在可能的情况下使用来自 VAC 的功率。  

我将回答任何问题、并且我愿意向您提供的其他设备提供更好的功能。  

Hayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayden、

    Unknown 说:
    我们当前的问题是、是否可以使用 BQ25750通过 ACFETS 调节系统电压。  [/报价]

    ACFET 必须在线性模式下运行、以便调节此处的系统电压。 这是不可能的、而且这是一个损耗很大的过程。

    Unknown 说:
    我们的 PV 电池板可高达54V、但我们需要将 VSYS 保持在24V-31V 之间。 我们可以将 VSYS 连接到电池、但这意味着对电池进行额外的充电和放电循环、这会缩短电池的整体寿命。 我们更愿意在可能的情况下使用来自 VAC 的功率

    通常、建议将系统电压与电池电压相连。 这让直流/直流转换器可以处理所有 MPPT 充电、而无需担心其他系统导致太阳能电池板崩溃。

    我有几个关于系统的问题:

    • 电池电压和充电电流是多少?

    • 系统负载是多少?

    您可能能够使用在 VSYS 处连接的第二个直流/直流转换器为系统负载供电。 这是否适用于系统?

    此致、
    Ethan Galloway

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、  

    电池是28.8V 磷酸铁锂电池、建议充电电流为0.9A、但有时我们会以1.5A 为其充电。 我们系统的负载平均为0.1A、但最大情况下需要拉2.2A。  

    Hayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayden、

    感谢您提供新信息。

    无法使用 ACFET 调节系统电压。 将系统负载连接到电池还是使用第二个直流/直流转换器对系统工作? 使用第二个直流/直流转换器时、可能会尝试从太阳能电池板获取过多的电力并使太阳能电池板出现电压骤降。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、  

    纵观我们的系统、我相信我们可以将系统电压连接到电池、这样就可以正常工作。 我也在研究 BQ25756、我想知道我们是否可以在电池电流检测电阻之前、实际将系统电压连接到、以便我们可以在电池为负载供电时测量充电电流和放电电流?  

    Hayden Burnham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hayden、

    BQ25756应该适用于您的应用。 不过、系统负载必须与电池并联。 这是因为 BQ25756通过测量电池电流检测电阻来测量流经电感器的电流。

    您是否可以使用电池电量监测计或电池监测器来测量流入电池的充电电流、然后求解流入系统负载的电流?

    如果您对此有任何疑问、敬请告知。

    此致、
    Ethan Galloway