This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631011:其他问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524056/tps631011-miscellaneous-questions

部件号:TPS631011

工具/软件:

您好:

我的客户计划使用 TPS631011、但对其有如下疑问。

问题1:
td (RAMP)的定义是什么? 查看数据表中的图7-1、td (RAMP)终点不明确。

问题2:
数据表7.3.1中使用"最小电流钳位(IL (lim_SS))"字样。 但是、"最小电流钳位(IL (lim_SS))"的定义是什么?

问题3:
他们评估了
TPS631011样片、测得的浪涌电流在 Vin=3.3V 和 Vout=3.0V 时约为450mA。 TI 是否认为这是合理的测试结果?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 K. Hirano、

    很抱歉、延迟的回复。 该器件的专家不可用、但应尽快答复。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brigitte、

    感谢您的关注。
    我期待尽快收到答复。

    此致、

    K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiano、

    请在下面查看我的答案。

    对于 td (RAMP)、这意味着 内部软启动时间。 通常为7.55ms。

    为了实现启动期间的最小电流限制、这意味着器件始终尝试在 A 相达到设定的最小峰值电流、通常为500mA。

    对于450mA 浪涌电流、是的、这是合理的、它们是否需要较小的浪涌电流?

    此致

    TAO