This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:AC_DET 引脚会导致 PMIC 行为错误

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0, TPS6521825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523071/tps65218-ac_det-pin-causes-pmic-to-behave-incorrectly

器件型号:TPS65218

工具/软件:

我们的平台使用 PMIC TPS65218、我们有多个器件会出现异常行为。

我描述我们遇到的情况如下。

  1. 应使用将 AC_DET 拉至 GND 来触发上电序列、但这些单元不能。 使用 PB 引脚启动是正常的。
  2. 当系统正常运行时、将 AC_DET 拉至 GND 将导致系统关断、PGOOD 也会显示逻辑0的低电压。
  3. 当 PGOOD 处于项目2中所述的低电压时、DCDC1-4和 LDO1的电压均正常。
  4. 此外、当输入电源正常且没有触发源时、AC_DET 本身将持续切换。

TI 成员是否遇到过类似情况或知道导致这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedex:  

    您能澄清几件事、以便 我更好地了解这里可能发生的事情吗?

    您使用的 TPS65218器件的完整器件型号是多少? (例如:TPS65218D0或 TPS6521825)

    您的系统是否是电池供电应用?
    您能否在原理图中阐明 AC_DET 的连接方式? 它像 A、B、C 或其他类型:

    AC_DET 被拉至低电平后、EN 是否置位为高电平? EN 在任何时候都被拉低吗?

    Unknown 说:
    当 PGOOD 处于项目2中所述的低电压时、DCDC1-4和 LDO1的电压均正常。[/报价]

    器件可能 处于暂停状态、DCDC1-4和 LDO1处于待机状态。

    期待您的答复、以便我们在此找出根本原因。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从我们的数据库获得的完整器件型号是 SNE8038D0RSLR、数据表与 TPS65218的数据表相同。

    我们的应用是 A 型

    EN 的行为有点复杂、因此我将分别进行说明。

    (1) 通过 PB 引导后、EN 置为高电平。 此时、AC_DET 被拉至低电平、EN 保持高电平、PGOOD 变为低电平。 系统关闭。

    (2) 将 AC_DET 下拉至低电平以启动。 EN 电压有时为高电平、有时为低电平、但系统无法启动。

    后来我发现 AC_DET 和 PGOOD 短路、我相信这不是制造问题。 可能的原因是什么?

    或者突然有电压输入、哪个 PIN 会导致此类问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fedex:  

    您是否能够分享您的原理图、以便我进行审阅、以便更好地理解?
     如果您担心隐私问题、您可以通过私人消息分享或发送电子邮件至 s-lao@ti.com。  

    此外、您是否在系统中使用 I2C、以及您是否能够读取寄存器中的任何中断或标志?

    此致、  
    Sarah