This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z558:设置学习周期的查询

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524240/bq27z558-setting-inquiry-for-learning-cycle

器件型号:BQ27Z558

工具/软件:

大家好、团队。

如果您能为学习周期配置一些设置、我将不胜感激。

1、设计容量: 4320 mA -电池组(电池)的额定容量

2. 充电期限锥形电流: 220 mA -在学习周期中,当充电电流约为200mA 时,我将停止充电

  • 学习周期完成后、我将在 PDA 上使用该电池、PDA 的充电收尾电流将为200mA。

3. Dsg Current Threshold : 60 mA

4. Chg Current Threshold (电流阈值):75 mA

5. 退出当前: 40 mA

6. 术语电压:3000毫伏- Dishcharge 切断电压在电池和电池组数据表中为3000毫伏

  • 学习周期完成后、TERM 电压设置将为3400mV -在 PDA 中、TERM 电压为3400mV (0%)

谢谢、

Jaiyong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回顾一下上述设置吗?

    谢谢、

    Jaiyong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaiyong、

    我们已指定您的问题将在可能的情况下跟进。

    谢谢您、
    Alan