This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:60V 或48V 的参考设计

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP22301, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524804/tps23754-reference-design-for-60v-or-48v

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP22301TPS2372

工具/软件:

TPS23754是否有输出48-60V 的参考设计? 最好尽可能接近60V。

在我们的初始测试中 、我使用了可产生24V 电压并将电压升高至60V 的 PMP22301参考设计、但我用于802.3at 供电设备的功率预算是 非常紧密。 消除双次转换中的损耗将有所帮助。 我本来更倾向于使用802.3bt 标准、但似乎无法找到价格合理的 COTS PSE 开关。

我已经仔细研究了 TPS2375X 器件的设计手册、但我可以相当肯定、我最终会需要一个定制变压器。 这可能不适合未来的低批量生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您联系我们!

    遗憾的是、我们的参考设计没有>24V 的电压。 您是否需要具有48V/60V 输出的隔离式或非隔离式直流/直流电源?  

    如果是非隔离式的、 您可以使用 TPS2372作为 PD、并使用具有48V/60V 输出的集成式直流/直流模块。  

    如果是隔离型( 符合 IEEE 802.3BT"145.4.1隔离")、您可以构建反激式:输入37-57V、输出48V/60V。 部分48V 变压器可在  www.coilcraft.com/.../中找到

    此致、

    DIAN