This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C5:COT 控制中的输出阻抗

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518373/tps536c5-output-impedance-in-cot-control

器件型号:TPS536C5

工具/软件:

大家好、我想测量和仿真 COT 受控电源的输出阻抗、因此我想详细了解。
输出阻抗显示在下面链接的文档的第24页中、但这是如何测量还是仿真的?
出于我的 理解、 使用交流分析重现 COT 控制中的突然电流负载变化很困难、那么您是否进行了任何异常的测量或仿真?

https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/en-us/7/3816841626001/6202317324001.mp4/subassets/session3_jp-voltage_regulator_design_and_optimization_for_high-current_fast-slew-rate_load_transients_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:  

    所示的幻灯片看起来像 Simplis 仿真、根据我的理解、要获得完整输出阻抗图、实际电路板的仿真将是 PDN 提取和控制器模型的组合。  

    谢谢、  

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我想知道在绘制 COT 电源的输出阻抗时、交流分析是否可以表示电流负载突然变化期间电源的响应。  我想知道是否有一些特殊的仿真方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryo:

    Simplis 能够进行瞬态/动态电流分析和频率分析(如 Bode 或输出阻抗)。 大多数情况下、频率和瞬态分析仅在不同的环境中表示相同的信息。 瞬态响应实际上是一个脉冲、其频率范围如输出阻抗图所示。 我们在幻灯片24中看到、这是两种不同控制拓扑/ simples 模型的输出阻抗、其中由于转换器设计、有效最大带宽较高。 当 Zout 高于规格时、这意味着瞬态扫描会失败电压裕度、因为控制器无法 在该频率下将 Zout/过冲/下冲保持在目标值以下。  如果您拉动瞬态并且电压超出规格、情况也是相反的情况、这意味着 Zout 在某个频率下超出规格。  

    谢谢、  

    Ryan