This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33625:TPSM33625RDNR

Guru**** 2507315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523328/tpsm33625-tpsm33625rdnr

器件型号:TPSM33625

工具/软件:

您好团队:  

我们使用  TPSM33625RDNR 器件进行5V 稳压。 输入电压将为19V 至29.5V (典型值29.5V)、5V 上的总电流为~Ω 55mA。  

我们观察到、在关闭并再次打开电源输入源时、输入和输出电压轨会变得短路。 我在这里随附了电路实现快照。 请帮助指出可能的检查点。  

 

非常感谢您的快速支持!  

此致、

Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nimesh:

    我已经指派了一位专家来担任这篇文章。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andew、  

    由于此问题、我们暂停了较大的批量生产、您能否帮助我们提前获得意见?

    希望你能理解!

    此致、

    Nimesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、  

    我已经审阅了原理图、看起来不错。 如果可能、您能否提供示波器捕获器件在导通时的输入电压? 此外、捕获开关节点电压。 我们想在发生问题时评估设备的操作。  

    此致、  

    Oscar Ambriz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar Ambriz、  

    您好!  

    此处附上了在打开和关闭电源时获取的输入电压波形。 输入电压为28.8V、观察到的输入电容器最大电压为30.8V、低于 IC 输入电压范围的最大限值(36V)。  

    对于 SW 节点、我将在星期一分享它!  

    此致、

    Nimesh Rana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar Ambriz、  

    您好!  

    此处附加了在 SW 引脚上测得的波形。

    请等待您的快速反馈、以帮助我们进一步推进。  

    此致、

    Nimesh Rana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimesh、  

    此时、我想将此主题移至电子邮件地址、这样可以联系我们的更多专家。 我已经向您发送了一封电子邮件、如果未收到、请告诉我。 此时我将关闭该线程。  

    此致、  

    Oscar Ambriz