This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792 TS 引脚和用于切断电池电源的 ExtFET

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17575Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524846/bq25792-bq25792-ts-pin-and-extfet-for-cutoff-battery

器件型号:BQ25792
主题:CSD17575Q3中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

1.我正在使用单独的温度监测器,用于电池组内的电池。 在这种情况下、应该如何处理 TS 引脚?

2.如果我在充电完成或未充电条件下使用单独的 MOSFET 通过 MSP430微控制器断开电池连接、我是否仍需要 CSD17575Q3 (取自开发板)?
如果没有、应该如何处理 SDRV、BAT_0/BAT_1和 BATP 引脚?"

谢谢

Sathiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathiyan:

    关于1、要通过硬件禁用 TS 功能、请在 REGN 和 TS 与 GND 之间放置匹配电阻器(例如2个10k Ω 电阻器)。  要在 POR 后软件禁用、可以将 EN_TS 位设置为1。

    关于2、如果在 MOFET 仅使用 BAT 引脚处最小建议电容断开电池时充电仍启用(CE 引脚和位)、则充电器的 BAT 和 BATP 引脚会达到电池 OVP 并关闭转换器30ms。  这会导致 SYS 崩溃。  如果您的软件/固件可以禁用充电、然后关闭 FET、则没有问题。  当然、您的软件/固件必须监测电池电压是否进行放电、然后首先打开 MOSFET、然后重新启用充电。  充电器的 ADC 可以帮助进行监测。  或者、您可以在 BAT 上添加200uF 的电容以防止发生 OVP 事件。

    如果不使用、SDRV 需要1000pF 电容器接地。  BAT_0/BAT1必须连接到 MOSFET 的输入侧。  如果要使用 MOSFET 实现运输模式、则必须将 BATP 连接到电池(MOSFET 的输出侧)。  否则、BATP 必须连接到 BAT。  BATP 不能悬空。

    此致、

    Jeff