This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:电池包顶部的电芯8和9平衡速度非常慢

Guru**** 2533970 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525783/bq76942-cell-8-and-9-on-top-of-battery-pack-balance-much-slowly

器件型号:BQ76942
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

我在使用9节电池的应用中遇到 BQ76942电路问题。 在此配置中、我已根据建议将 VC10连接到 VC9以进行9节电芯操作。

目前、我正在使用外部 FET 将均衡电流提高到大约100 mA。 不过、我遇到了一个问题、即位于平衡电路顶部的电芯8和电芯9的平衡速度比其他电芯慢得多。 例如、其他电芯会在大约30分钟内平衡至最小电芯电压、但电芯8和9在此期间几乎保持不变。

我查看了 TI 文档、发现在读取 PACK 电压时器件会停止均衡。 为了进行测试、我禁用了BQ769x2_ReadVoltage(PACKPinVoltage);与读取 PACK 电压相关的功能。 但是、问题仍然存在、即电芯8和9的平衡仍然非常缓慢。

请就如何解决该问题提供指导。

谢谢您、
Khanh